This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 声明文件

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/676279/declaration-files

大家好、我之前使用的是用于 MSP430的 CCS v7。。。 我遇到以下错误:

 #225-D 函数"send_cmd"、"delayms"、 "LCD_Init"、"send_string"隐式声明…… 为此,我参考 了“processors.wiki.ti.com/.../225"……” 但 我没有得到要在这些文件之前添加的原型.h 文件或声明文件。。 请帮助我提供这些声明文件

提前感谢、

LIKHIL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您要讨论 MSP430的标准头文件以便访问寄存器、只需在顶部包含标准头文件、CCS 就会为您确定其余的内容。

    #include 

    您还可以包含一些其他头文件、这些头文件也列在项目的 include 文件夹中。 不过、您列出的内容似乎不是 MSP430提供的标准定义/函数。 如果这些来自项目、您还需要包含相应的头文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [拓展 Jace H 所说内容]
    您是否定义了这些函数? 如果是这样,您应该为每个声明都包含一个“转发”声明。 只需将每个函数头复制/粘贴到文件顶部、然后将"{}"替换为";"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     e2e.ti.com/.../likhil.zipHi先生,

    我遇到了许多错误、例如找不到文件和需要文件名... 我已将屏幕截图附加到上面...而且我还附加了提取的 zip 文件...can u plz 检查并说源文件和头文件中是否有任何错误...?

    提前感谢、

    LIKHIL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于发生在该项目上的任何人、答案(我认为)在这里:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/676561/2490764#2490764