This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:用于水表的 USSLib:dTOF

Guru**** 2557810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/701451/msp430fr6047-usslib-for-water-meter-dtof

器件型号:MSP430FR6047

您好!

在 USSLib 中有一个

float dcOffset;                     //!<由零流量漂移校准的常量值(秒)

   该 dcOffset 是 零水量期间的 dTOF、我们可以在超声波传感设计中心中看到该参数。 在水流量参考设计中、此参数是恒定的、但正如我在设计中心 GUI 中看到的、即使在零水流期间、它也会不断变化。

  因此、问题是:

dcOffset (dTOF)的波动是否会在 USS 测量中造成较大误差?

2.我们是否需要在零水量期间更新此参数以获得真正的 dcOffset 值?

3.我们能否通过 USS_initAlgorithms 在 USSLib 中更新此参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mihail、

    直流失调电压是用户可配置的值、应针对您正在使用的每个管道设计进行设置。 如果您只有一个设计需要使用、则应该能够为该设计的所有管道使用相同的直流失调电压。 默认情况下、该值为0。 我建议您在一段时间(~5分钟)内使用管道记录测量值、然后取平均值来确定较长测试(STD、ZFD 等)应使用的直流偏移值。

    来回答您的问题。

    不是的、从一个测量值到另一个测量值的波动不会产生很大的误差。 您应该对结果求平均值以获得精确的流速。
    2.是的、在零流量期间更新该值。
    3.是的。