This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:简单编程接头

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/676522/msp432e401y-simple-programming-header

器件型号:MSP432E401Y

大家好、我参考了该器件的 Launchpad 原理图、该器件上有一个嵌入式 USB 调试器。 我正在寻找最简单的编程方法、但看起来不同 JTAG 端口有几个10、14、20引脚的引脚排列。 我不想将任何类型的适配器用于我的编程接头、那么对于最标准的编程器、应该使用以下哪个引脚? 我来自更多的 Microchip ATMega 背景知识、在这里我可以使用简单的 ISP 编程器来刷写我的器件、这是一个标准的6引脚引脚排列。  

为了以后不限制编程选项、我应该对连接器和引脚分配使用什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Josh

    所有指定的引脚均为标准引脚。 但是、ARM-10引脚接头是最常见且最常用的接头。 几乎所有编程人员现在都附带了标准接头和适配器、用于在不同格式之间进行转换。 借助10引脚接头、您可以使用 LaunchPad 对电路板进行编程。 有关 JTAG 和 MSP432E4x 器件、请参阅以下应用手册

    www.ti.com/.../slaa777.pdf