This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:我对 EVM430-FR6047有疑问

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/668157/evm430-fr6047-i-have-questions-about-evm430-fr6047

器件型号:EVM430-FR6047

您好、社区成员

我有疑问。

(1)

由于 EVM403-FR6047的性能变差、我使用版本 USSLib_01_40_00_06对其进行了重写。

但是、当尝试连接到 USS 时、无法按下"Connect"按钮、也无法连接。

现在、我编写 一个 USSLib_01_40_00_01版本 并使用它。

但是、由于存在一些问题、我想恢复它。

出厂时的 USSLib 版本是什么?

我购买的批号是10232017I9。

如果您已发货版本数据、请联系我。

(2)

我们需要从外部向 EVM (EVM430-FR6047)发送信号并进行测量。

例如、它将一个信号从 EVM 发送到 FG (函数发生器)并将其用作触发器。

之后、EVM 从 FG 获取信号。 (UP0至下捕捉、DOWN0至上捕捉)

 这是可行的吗?如果不可行,如何可能?

请告诉我是否有任何方法。

(3)

我想了解有关 USS 错误的更多信息。

您是否有详细的错误列表?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    EVM 预加载了 USSlib 01_40_00_03。

    是的、您可以使用函数发生器来提供信号。 您可以使用 GPIO 作为 FG 的触发器。 J5和 J6上有可供您使用的 GPIO。 确保将信号保持在800mVpp 的限制范围内、如数据表的表5-41所示。

    很抱歉、我们没有详细的错误列表、但我们计划将其添加到文档中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie

    感谢您的回复。

    您是否有 USSlib 01_40_00_03程序数据?
    如果您有数据、我需要它。

    我们编写 了版本 USSLib_01_40_00_01。 我们现在使用它。
    我们遇到了 EVM430-FR6047无法正常工作的问题。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    加载 USSlib 时、是否还使用了演示应用示例? 为了连接到 GUI、您需要使用此演示示示例。 可在以下链接中找到。

    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您仍有问题吗? 您能否确认您正在使用演示应用示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie

    感谢您再次与我联系。

    是的、我尝试使用 演示应用示例。

    (我尝试了  USSLib_01_40_00_01和 USSLib_01_40_00_06。)

    但是 USSLib_01_40_00_06运行得不好。

    并且 USSLib_01_40_00_01 的错误比 USSLib_01_40_00_03多。

    您是否有 USSLib_01_40_00_03的数据?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以在此处下载最新的 UltrasonicWaterFR6047_01_40_00_01_windows_installer.exe。 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    您是指来自 USS 设计中心的错误吗?

    此致、
    现金 Hao