This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:通过逐线 SPI 对 MSP430F5529进行编程

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/676320/msp430f5529-programming-msp430f5529-via-spi-by-wire

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

大家好、我计划使用 MSP430F5529 MCU。 能否  使用 MSP-FET 通过 SPI-by-Wire 配置对此 MCU 进行编程?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 该器件还可通过任何具有板载 eZ-FET Lite 的 TI Launchpad 进行编程。 或带有出厂预加载的 USB BSL (如果 USB 硬件是通过 PUR 按钮和4、8、12或24 MHz XT2在板上实现的)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您、我认为我需要使用 TI 的"MSP-FET 闪存仿真工具"、因为我需要将项目输出".txt"文件编程到我的板中。 我想我的问题是、可以将 SPI-by-Wire 配置与 MSP430F5529和 TI 的"MSP-FET 闪存仿真工具"一起使用吗?