This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG6426:MSP430FG6426

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MSP430FG6426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/676143/msp430fg6426-msp430fg6426

器件型号:MSP430FG6426
主题中讨论的其他器件:MSP430G2553MSP430WARE

您好!
我想在我们所需的 MSP430FG6426微控制器上实现"SMBus"。 但到目前为止、我获得了 MSP430G2553的 SMBus 示例代码。 我尝试将代码从 MSP430G2553移植 到 MSP430FG6426 控制器( http://www.ti.com/tool/MSP430-SMBUS )。 但由于复杂性和寄存器不匹配、移植起来非常困难。

我想获取 MSP430FG6426控制器的"SMBus"示例代码。 代码可能就像根据从主命令闪烁 LED 一样。

我将 CCS 用作原型板的 IDE 和4MHz 晶体。

正在寻找此类帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    目前、我们只有 MSP430G2553的 SMBUSLib 示例和 MSP430FR5xx/6xx 器件之一。 这些器件之间的主要区别在于、一个示例利用 eUSCI (MSP430FR5xx/6xx)在硬件中进行一些额外的 SMBus 处理、而不是在典型 USCI (MSP430G2553示例)的软件中进行此类处理。 您为 MSP430G2553找到的示例将是最接近您的端口示例。 MSP430G2553内的 USCI 实现与 MSP430FG6426的最大区别在于 ISR 结构。 MSP430FG6426具有用于 USCI 的自有 ISR、而 G2553也与其他函数共享 ISR。

    请注意,SMBUSLib 也可以在 CCS 和 http://dev.ti.com 中的 TI Resource Explorer 中找到 。 它位于 MSP430Ware 内的"Libraries"菜单中。