This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:针对 LF-RFID 应用的主机 MCU 的建议

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/673150/msp432p401r-suggestions-for-a-host-mcu-for-lf-rfid-applications

器件型号:MSP432P401R

你(们)好。

我正在寻找一个主机 MCU 来连接 LF-RFID (100-150kHz)应用的模拟前端电路。 我想知道是否可以将 MSP432系列 Launchpad 用于相同的用途。 我希望拥有蓝牙/WiFi 功能或能够在将来添加它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Azim、
    您能否提供有关接口要求的更多信息? MSP432具有集成的 ADC 和比较器以及用于 PWM 生成的计时器。 MSP432也是 SimpleLink 系列的一部分、并提供了蓝牙和 WiFi 插件的示例。

    dev.ti.com/.../

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:
    我需要具有蓝牙功能的 MCU。 我还需要将工作频率介于100 - 150kHz 之间的模拟前端的输入和输出连接到 MCU。 我已准备好数字输出。 例如、我需要 MCU 来控制何时打开作为前端一部分的天线或何时不打开、以便从捕获引脚读取数据等  我知道 MSP432具有用于 PWM 生成的 ADC 和计时器、这也是我需要的。 SimpleLink Launchpad 是否附带蓝牙/WIFI 或是否需要添加 Booster Pack? 我是由一个知道目前正在处理物联网应用的人推荐我使用 CC2650的。 我是 TI 的新员工、因此希望接受更多有关产品的培训。

    最棒的
    A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Azim、
    MSP432是一款主机 MCU、您需要包含 CC2640等无线电、也可以使用 CC2650。 如果 LF-RFID 所需的只是数字接口、那么我认为您有很多选择。

    如果您使用 MSP432 Launchpad (EXP-MSP432P401R)、则需要 Booster Pack。 您可以在 SimpleLink SDK BLE 插件中找到几个示例。

    dev.ti.com/.../

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的回答。 我现在有点困惑。 我购买了 CC2650。 这听起来可能有点愚蠢、但我是否还应该获得像 MSP430这样的主机 MCU 来与 CC2650无线 MCU 配合使用? 我希望自己使用 CC2650 Launchpad 构建自己想要的东西。

    最棒的

    A