This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R SDK 库 v1.6与2.0

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/676187/msp432p401r-sdk-library-v1-6-vs-2-0

您好!

当我使用 versión SDK v2时、我收到此错误:

错误#10008-D:找不到文件"/home/antonio/ti/simplelink_msp432p4_sdk_2_10_00_14/source/third_party/fatfs/lib/fatfs.aem4f
错误#10010:链接期间遇到错误;未生成"tFG_0.002.out"

但是、如果我使用 SDK 1.6、我不会遇到任何问题。

如果我检查 SDK v2中的目录结构:

:~/ti/simplelink_msp432p4_sdk_2_10_00_14/source/third_party/fatfs/lib ls
CCS gcc IAR

和 SDK v1.6中

~/ti/simplelink_msp432p4_sdk_1_60_00_12/source/third_party/fatfs/lib ls
fatfs.aem4f fatfs.am4fg fatfs.arm4f

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、

    已在 SimpelLink MSP432P4 SDK v2.10中更新了 FatFS 库位置。 它现在位于以下地址。 请更新链接器选项以指向此库。
    /source/third_party/fatfs/lib/ccs/m4f/fatfs.a

    谢谢、
    SAI