This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:MSP430FR2633

Guru**** 2533300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/670623/msp430fr2633-msp430fr2633

器件型号:MSP430FR2633

我使用的是 MSP430FR2633开发套件 和 IAR Workbench (软件)

如何使用 BSWP-CAPTIVATE 的滚轮作为稳压器来调节风扇230 V /220 W。  

硬件部件您可以建议以数字方式控制的任何东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢大家提出有关 MSP430FR2633的问题。

    从较高层次看、该轮可用于控制 FR2633上计时器的 PWM 输出。 您要问的问题是、如何控制在更高电压下运行的风扇电机。 目前、我无法用手指来设计特定的设计。 您可能希望搜索有关该特定主题的其他 E2E 帖子、或访问 TI.com 网站以获取电机驱动器配套资料。 同时、让我与 TI 的电机团队核实一下、看看他们是否可以让我找到可以回答您问题的答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好谢赫、

    遗憾的是、我无法在 TI 应用手册中找到有关如何将 MSP 与所需的驱动电子器件连接的详细说明。  不过、我进行了一些挖掘、发现  以下 ST 数据非常全面、应该为您提供有关如何使用 MSP430FR2633向前推进的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好谢赫、

    我们没有收到您的回复。 您是否能够让您的设计正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好谢赫、

    我将假设您的电路正常工作、并继续关闭此线程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Dennis Lehman、
    我的问题已解决,感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢赫-很高兴听到这个消息。
    如果您不介意我的提问、我引导您获取的信息是否有用、或者您是否在其他地方找到最终帮助您获得所需信息? 我提出这项要求,是因为有很多其他社区成员会有兴趣知道。
    谢谢你。