This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6047:USSLib_TEMPLICE_example -入门

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/674247/ccs-msp430fr6047-usslib_template_example---getting-started

器件型号:MSP430FR6047

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在从事超声波水流量计项目、在此背景下、我将了解 MSP430FR6047 EVM。 我研究了不同的应用手册、例如"application SW architection" pdf。

与 CCS-Project "USSLib_GUI_Demo"一起、我概述了系统的工作原理以及哪个函数有哪些 工作要做。 我的下一步是构建我自己的项目以用于系统。 在本例中 、我使用的是"USSLib_TEMPLICE_Example"。

下面是有关此 CCS 项目的一些问题:

项目能够编译并下载到 EVM。 当我开始运行 Programm 时、它会经历前两个函数

"代码= USS_initAlgorithms (&gUssSWConfig);"

"代码= USS_configureUltrasonicMeasurement (&gUssSWConfig);"

然后在第三个函数"code = USS_calibrateSignalGain (&gUssSWConfig)"中、程序保留在库函数(Picture)中的某个位置。 那么、首先、如果这个实验项目准备好开箱即可运行、那会很有趣?

图像显示按下 PAUSE (暂停)按钮时程序的位置:


2.当程序卡在 Lib 函数"ode = USS_calibrateSignalGain (&gUssSWConfig)中时、会出现什么问题?


3.我尝试扩展程序并进行一些系统初始化,因为我认为时钟初始化可能会出现一些问题,导致系统启动并运行。 但这完全不起作用。 那么、我需要做什么才能运行该示例项目?

4.在本示例中是否有任何应用手册,其中介绍了如何开始使用新的 USS 项目?

 

提前非常感谢您的任何建议!


此致

Dominic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominic:

    USSLib_GUI_Demo 应与 GUI 超声波传感设计中心结合使用。 您可以下载 GUI 并使用它来配置参数并观察测量结果。 如果有任何问题、请参阅 用户指南 和 快速入门指南。程序需要从 GUI 接收命令、然后才能正确运行。  

    如果我的帖子有助于解决您的问题、请单击  验证答案    按钮 

    冬季、

    搜索 E2E! 您的问题可能已经得到解答!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、冬季

    感谢您的回复!

    不幸的是,这不是我要找的。 我已经与 GUI 一起开始使用、并了解器件及其功能。 因此、在下一步中、我要从没有 GUI 通信等 HMI 的 template_example 项目开始。

    我认为 USSLib_TEMPLE_example 项目是从我自己的固件项目开始的好方法。 我需要的是有关该项目的一些信息、该项目是否应该从头开始运行以及如何使其运行。 正如我说过的、程序卡在 USSLib 函数中的某个位置、我不知道为什么!

    否则、我将从新的空项目开始。 但我不确定这是否是更好的方法:-)

    感谢您的进一步建议

    Dominic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominic:

    我想您可以从"USSLib_GUI_Demo"项目开始。 您可以修改代码以在 LCD 中显示流速、或通过 UART、I2C 等通信接口输出流速。   "USSLib_GUI_Demo"项目包含所有此函数、只需自定义您自己的通信协议。

    如果我的帖子有助于解决您的问题、请单击  验证答案    按钮 

    冬季、

    搜索 E2E! 您的问题可能已经得到解答!