This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOSTXL-SENSORS:适用于 MSP432401R 的 IC2BM160的非 RTOS 版本

Guru**** 2620655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/675896/ccs-boostxl-sensors-non-rtos-version-of-ic2bmi160-for-msp432401r

器件型号:BOOSTXL-SENSORS

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试从 Simplelink 传感器和传动器插件中实现 IC2BM160、但我意识到我需要非 RTOS 版本。 是否在某个位置隐藏了非 RTOS 版本、或者您能否提供指南、以便从这些开发文件中提取信息以创建非 RTOS 版本? 我对 RTOS 系统不熟悉、而且在不久的将来也没有时间学习它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladyslav、

    您希望在哪个主机 MCU 上使用 BOOSTXL-SENSORS?

    据我所知、我们没有任何 RTOS 版本。 我将尝试向开发人员了解我们是否有 RTOS 版本、或者我们是否计划提供 RTOS 版本。

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MSP432P401R LaunchPad -红色
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗拉迪斯拉夫

    此处查看 BOOSTXL-SENSORS 的源代码:dev.ti.com/.../

    这是一个 MSP432 NoRTOS 示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这包含一组不同的代码、但我认为我可以提取所需的信息、将 I2C 仅用于 BMI160和 BMI150。 谢谢!