This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430FR2433:MSP-EXP430FR2433

Guru**** 2524480 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/700301/ccs-msp-exp430fr2433-msp-exp430fr2433

器件型号:MSP-EXP430FR2433
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2433

工具/软件:Code Composer Studio

我需要知道该开发套件是否:

1 -可用作时间值高达30秒的秒秒秒的秒表、精度最高(例如0.001s 或更高);

2 -测量的最高精度是多少?

3-可以调整正确显示测量时间值(至少是上次测量值或最近5-8个值);

4 -是否可以保存至少40个值?

5 -是否可以将这些值传输到 PC?

请通过电子邮件回答我的问题

gdf.dragan@gmail.com

我提前感谢您的帮助

Dragan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dragan、

    1 -可用作时间值高达30秒的秒秒秒的秒表、精度最高(例如0.001s 或更高);

    是的、MSP430FR2433可用于秒表应用。 您可以使用计时器并通过高精度32kHz 晶体提供计时器。 您可以实现的精度取决于晶体精度。 在代码示例中、查看计时器示例以了解其工作原理。

    在该器件的示例代码中、有一个 RTC (实时时钟)示例也可能对您有用、但这将限制为1s 的间隔、并且对于测量更长的时间周期很有用。 只是想添加它、以防它是您可以使用的东西。

    代码示例: www.ti.com/.../slac700

    2 -测量的最高精度是多少?

    这取决于您的晶体的精度。

    3-可以调整正确显示测量时间值(至少是上次测量值或最近5-8个值);

    您能解释一下您对使用哪种类型的显示器感兴趣吗? 该器件不包含 LCD 驱动器。

    4 -是否可以保存至少40个值?

    这不应该是一个问题。 该器件具有16KB 的 FRAM、这应该足够了。

    5 -是否可以将这些值传输到 PC?

    当然、该 EVM 具有可使用的 UART 转 USB 连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、
    我非常感谢您对我的问题的快速回答。
    我不习惯使用开发套件、但我可以尝试学习。
    我正在寻找一种适用于 HuPoTest 的低成本秒表、这是一种用于自我评估的测试、也是一种用于心理状态的培训程序。
    被测人员(Put)必须在每个 XJ = 5、10、15和20秒且具有高分辨率和稳定性(低于0.001秒)的情况下测量8-10个值、并根据数学软件将其传输到 PC 以供进一步检索。
    我在分辨率和精度之间做出了不同的决定。精度是指最终器件测量的第二次与精密度量实验室提供的标准第二次之间的差异。这是另一个现在还没有涉及的问题。
    在第一阶段、通过在显示屏上查看每个/特定测量值来建立自己的测量节律。在第二阶段=正确的测量值时、Put 无法看到测量值、 但显示屏上显示测量值的数字顺序(整数)(例如1到40)、最终显示标准值 XJ。是否难以调整此类显示?
    为此、我尝试了几个软件、但问题是在 START 命令和实际 START 之间出现了延迟、因此无论计时器的精度如何、都会出现错误。此应用程序将会发生相同的情况?
    我邀请您访问我的网站。
    通过电子邮件等待应答
    www.gdfdatabanks.ro
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的解释。 调整界面以显示数字不应太困难。 您可以使用7段显示屏、甚至 LED。 下面的链接描述了如何实现具有7段显示的简单接口。

    processors.wiki.ti.com/.../MSP430_Launchpad_Seven-Segment_Display_Driver

    START 命令和实际 START 之间会有一些延迟、但大约需要几个周期、因此如果您在 MHz 范围内运行微控制器、可能需要纳秒。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助!

    Gheorghe