工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在尝试查找 MSP430F2418TPM 的 C 编程器用户指南。
谢谢、
John Hite
德克萨斯州达拉斯
前 TI'er 徽章# 152301
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在尝试查找 MSP430F2418TPM 的 C 编程器用户指南。
谢谢、
John Hite
德克萨斯州达拉斯
前 TI'er 徽章# 152301
尊敬的 John:
TI 不为任何 MSP430提供 C 编程指南、因为 C 编程在整个行业中非常普遍、与汇编语言不同、并非特定于器件。 您是否在寻找编译器指南?
如果是、我建议查看以下文档:
《适用于 MSP430的 Code Composer Studio 用户指南》
《MSP430优化 C/C++编译器 v18.1.0.LTS 用户指南》
此致、
Caleb Overbay
尊敬的 John:
[引用 user="John Hite">除字节或字级加载和读取外、某些微控制器还存在位级处理。 某些允许语法、如 P1.bit3 = 1;[/quot]
虽然您可以编写代码以允许对 GPIO 寄存器进行位字段操作、但不建议在 MSP430 MCU 上使用。 总体而言、其效率低于使用 P1OUT = BIT3;语法。
[引用 user="John Hite"]实际上,我在寻找扩展命令,如 P1OUT P!DI3R 等,而不必查找示例代码。
此语法与您在器件用户指南中看到的语法相同。 例如、如果用户指南中的一个寄存器被称为"ADC10CTL0"、您只需在代码中使用它来引用它。 构成寄存器内容的值也是如此。
[引用 user="John Hite"]我不认为任何人都提供了头文件来将小写转换为大写、因此无需从较低的 C 语法大小写切换到 MSP 特定命令的大写
我不确定 C 语法的小写字母是什么意思。 C 标准中未定义 P1.bit3语法、该语法特定于器件/实现。
此致、
Caleb Overbay