请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F2274 工具/软件:Code Composer Studio
我将 MSP430 eZ430-RF2500开发工具用于我的项目。 套件中有两个 eZ430-RF2500T 无线目标板、我需要在项目中使用这两个板。 问题是当我尝试对其中一个程序进行调试时、我收到以下错误消息:"Error connecting to the target:Could not find device (or device not supported)"(连接到目标时出错:找不到设备(或不支持设备))。 另一个目标板工作正常、我只是不知道问题是什么。 我使用的是 CCS 的版本8。