This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5949:MSP430FR5949烧录工具

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5949, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/700986/msp430fr5949-msp430fr5949-burning-tool

器件型号:MSP430FR5949
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

尊敬的  

我们使用 MSP430FR5949,以下工具可用于刻录 MSP430FR5949? 如果没有,可以使用哪种工具,您是否可以帮助提供工具链接和图片? 谢谢

Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图片上的 MSP-FET 对于 FR5949或任何具有板载 eZ-FET Lite 的 TI Launchpad 都可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如 Zrno 所示、MSP-FET 或任何具有 eZ-FET Lite 的 Launchpad 将正常工作。 用户指南的第2.1节显示了4线制 JTAG 和2线制的连接。

    www.ti.com/.../slau278ad.pdf