This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:具有集成式16位精密 ADC 的 MSP432P401R MCU

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/700536/msp432p401r-msp432p401r-mcus-with-an-integrated-16-bit-precision-adc

器件型号:MSP432P401R

 我们计划使用 MSP432P401R 通过 ADC 进行工业传感器数据测量。 我在技术手册中读到 、MSP432P401R 具有 SAR 模数转换器(ADC)、该转换器具有16位精度和高达1MSPS 的速率。 我的问题是、参数规格提到它具有14位 ADC 分辨率。  因此、我想知道我们如何在      MSP432P401R 中使用14位 ADC 分辨率实现16位精度   


我有点困惑 、请描述一下