This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:设置 CapTIvate-bswp 中滑块和滚轮的范围

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/673000/msp430fr2633-setting-range-of-slider-and-wheel-in-captivate-bswp

器件型号:MSP430FR2633

您好!

我不熟悉 CapTIvate 技术。 我想知道如何在代码 中而不是在设计中心中设置滑块和滚轮的范围。 基本上、我想控制滑块和滚轮。 帮我处理代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gourav、

    当然可以。 您可以在 CAPT_UserConfig.c 文件中设置滑块/滚轮分辨率。 具体而言、您需要查看滑块/滚轮传感器参数。
    以下是一个示例:

    WhelSensorParams 轴传感器_柱塞=

    .ui8TotalElements= 3、
    ui16分辨率= 100、
    SliderBeta = 150、
    .SliderUpper = 100、
    .SliderLower = 0、
    .SliderAlgorithm = eVectors、
    .sliderFilterEnable = true、
    };
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、
    我已经将 main.c flie 中的示例用作函数。 但这些更新后的值不会在 CapTIvate 设计中心中更新。 但是、如果我直接更改驱动程序、它会得到更新。 设计中心是否有任何更新方法。

    谢谢
    古拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gourav、

    是的。  很抱歉-我认为您想知道如何直接在软件中更改这些值、并且不关心设计中心。

    在这种情况下、您需要单击滑块以打开滑块视图、然后单击"调整"选项卡。  在参数列表中、向下滚动到列表底部。  您将看到"所需分辨率"、"下部饰件"和"上部饰件"。

    参阅 CapTIvate 设计文档、在实验课程章节的传感器调优部分下查看、您将找到有关如何设置滑块分辨率、上下修整值的说明。

    正确设置值后、生成更新的工程、导入 CCS、重新编译和编程。