请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP-EXP432E401Y 工具/软件:Code Composer Studio
我想使用 TI-RTOS、并查看了一些示例代码。
我在任务中看到了这个 UART_WRITE 命令:
UART_WRITE (UART_RS485、TxBuffer[mailbox_msg.buf_index].ProtocolConverterBuf、mailbox_msg.length);
问题:
此任务是否在这里停止并等待、直到接收到所有字节?
在 UART 传输过程中、是否可以继续运行其他任务?
我是否必须使用 DMA?
请记住、M-Bus / RS485通信可能非常慢、低至300bps。
谢谢!