This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5872:看门狗

Guru**** 2826505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/698665/msp430fr5872-watchdog

器件型号:MSP430FR5872

你(们)好。

在大多数 MSP430示例代码中、我在主循环的开头看到此行"WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;   

您能解释一下这种说法背后的原因吗?如果我们排除这种说法、会产生什么后果?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    默认情况下、看门狗计时器处于启用状态。
    看门狗计时器基本上是计数到特定限制的计时器、当达到该限制时(当计时器溢出时)、它会将 MCU 复位。

    因此、该代码行禁用看门狗计时器。 如果将其排除在外(如果不在固件中定期复位看门狗计时器)、则看门狗计时器在溢出时会复位 MCU。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回答。 正确!

    此致、

    如果我的帖子有助于解决您的问题、请单击  验证答案    按钮 

    冬季、

    搜索 E2E! 您的问题可能已经得到解答!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢 您的回答。 您能告诉我们在重置看门狗之前的大约时间吗? 或者我是说看门狗超时的持续时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Himanshu、

    您可以在《MSP430FR58xx、MSP430FR59xx 和 MSP430FR6xx 系列用户指南》(修订版 O)的第24.1节中找到相关说明。

    此致、

    如果我的帖子有助于解决您的问题、请单击  验证答案    按钮 

    冬季、

    搜索 E2E! 您的问题可能已经得到解答!