This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F6459:I2C 程序

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/674707/compiler-msp430f6459-i2c-program

器件型号:MSP430F6459

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

 我想从从从器件接收值。 我想写入 主器件应请求给从器件的程序、那么只有从器件才会发送该值。 我不知道如何向从器件写入代码。  

如何编写从主器件向从器件请求的代码????

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Trupti、

    特定于器件的代码示例展示了如何使用和编程器件的不同外设。 请查看此处:
    www.ti.com/.../slac539

    有多个示例说明了如何在从模式和主模式下使用 I2C。

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Trupti、

    您还有其他问题吗? 如果不是、请在上述帖子中选择"已解决"、以便可以关闭此主题。
    非常感谢!

    此致、
    Andre