This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F1611:MSP430功耗的进步

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/700238/msp430f1611-msp430-power-consumption-advances

器件型号:MSP430F1611

你(们)好。

我们正在研究开发基于 MSP430F1611IPM 的新版本产品。 我们希望延长器件的电池寿命、该器件通常用于定期运行 FFT。 我正试图了解 TI 自此芯片以来取得了哪些进步、可以帮助我们降低功耗。 我们假设、仅仅在其开发以来制造进展的情况下 、我们就应该能够取得一些收益。

遗憾  的是、我无法找到 MSP430芯片系列及其功耗的任何概述、也无法找到更现代的芯片替代方案。 所以、在我需要 深入研究 所有数据表来尝试和计算一些圆珠笔数字之前、您能给我的管理人员提供一些资源吗、以证明我们可以使用新芯片获得更长的电池寿命?

声明我们的芯片仍然是最先进的也会有所帮助。

谢谢、

OLAF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Olaf、

    我们的客户团队将直接与您联系、以便在您提出此请求时为您提供支持。

    此致、
    Andre