This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F2274:使用 I2C 将数据传输到扩展器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2274, TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/696144/ccs-msp430f2274-transmitting-data-to-expander-using-i2c

器件型号:MSP430F2274
主题中讨论的其他器件: TCA9535

工具/软件:Code Composer Studio

我想通过 I2C 从我的 MSP430F2274 (主器件)到 TCA9535 (从器件)传输和读取数据。 针对从器件地址正确设置硬件。 我能够传输到扩展器、并且接收到正确的波形、但当我尝试从扩展器读取波形时、波形不正确。 我没有收到传输到扩展器的内容。 下面是我的读/写事务代码和我接收的波形。 我对扩展器的读取/写入是否不正确?

阅读:  

写入:

代码:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    更确切地说、当您读取时、您是否在示波器上看到了错误的波形(我不确定您的预期确切值是多少)? 还是只是 MSP430错误地解释了它?

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此问题是否已解决? 如果是、请将其标记为已回答。 如果没有响应、此线程将因不活动而关闭。

    此致、
    Nathan