This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:DCO 漂移/容差

Guru**** 2531710 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MSP430FR2532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/699862/msp430g2553-dco-drift-tolerance

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2532

您好!

我想了解有关 MSP 器件中 DCO 稳定性的一些一般信息。 例如、上述 MSP430G2553在数据表中指出、校准值的总体容差(Vcc 和温度漂移)典型值为+/-3%。 到目前为止都很好。  

在我的案例中、我使用32kHz 运行时的手表晶振的软件 FLL 来"校准" DCO、这是正常的。 有没有详细说明 DCO 本身有多稳定-尤其是温度漂移?

感谢您的任何指导、

1月  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    请您澄清您正在寻找的更多信息吗? 如您所述、数据表列出了包括温度漂移在内的容差(在本例中提供了您可以预期的稳定性)。 您还可以参阅器件的用户指南、了解有关 DCO 工作原理的更多信息。

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nathan、

    我在数据表中找到了一些有关 VLO 的漂移信息-但仅适用于 DCO 的满量程额定值。

    我的特别问题是、在运行时、DCO 在仅发生轻微温度和电源电压变化的情况下的稳定性。

    我从我的手表晶体中"校准" DCO 作为软件 FLL 一次、我对 DCO 保持这个频率的效果有多好感兴趣。 也许我需要自己做一些测试:)

    当然,硬件 FFL 重新设计为较新的器件(msp430fr2532列出-0.5... 以16MHz 运行的 DCO 为0.5%)、使其过时。

    1月