Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP430G2553, TRF7970A
主题中讨论的其他器件: MSP430G2553、 TRF7970A
您好!
我需要 TR7979A 应用手册 、包括读/写器模式、 对等(P2P)模式和 NFC 卡仿真模式
是否有适用于带有 MSP430F5529的 TR7979A 模块的应用手册?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP430G2553, TRF7970A
您好!
我需要 TR7979A 应用手册 、包括读/写器模式、 对等(P2P)模式和 NFC 卡仿真模式
是否有适用于带有 MSP430F5529的 TR7979A 模块的应用手册?
您好、Suchandan、
我唯一知道的关于 TRF970A 和 MSP430系列 MCU 的应用报告是 TRF7970A + MSP430G2xx NFC/RFID 模块参考设计。 虽然本文档引用了 MSP430G2xx 系列、但它仍然非常适用于 MSP430F5529。
此致、
Caleb Overbay
您好 Caleb、
感谢您提供相关信息。
因此、如果我使用 MSP430G2xx for MSP430F5529的应用手册、我是否需要修改 MSP430F5529的代码库?
如果是、您能否概述一下需要进行哪些更改。
此致、
Suchandan
您好、Suchandan、
在所有三个项目中、都有很多项目需要更改、这并不是很重要。 此外、对必要更改的完整解释需要大量的时间来进行编译。
我建议您为 MSP430F5529创建三个新的 CCS 项目、并为每个项目添加适当的源代码。 在这里、您可以编译代码、任何错误都将显示需要进行的明显更改(可能有很多)。 之后、我将逐个浏览每个文件、了解 MSP430G2553上使用的外设、然后查看 MSP430F5529上是否提供相同的外设。
最难进行的更改将是串行通信代码、因为 MSP430F5529使用的中断方案与 MSP430G2553不同。 下一个最困难的是引脚分配。 您需要确保所有适当的引脚都用于您的特定设置。 这包括串行通信引脚和 GPIO 引脚。 尝试一下、如果您在此过程中有任何问题、请告诉我。
此致、
Caleb Overbay
您好 Caleb、
感谢您的概述。
似乎 MSP430G2553 应用手册移植工作非常重要。
您或 TI 的某个人能否为 MSP430F5529移植 APPNOTE。
这将非常有帮助。
BR、
Suchandan