This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:MSPFLASHER 问题(可能是错误?)

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/696147/msp430g2553-mspflasher-issue-might-be-a-bug

器件型号:MSP430G2553

您好!

我使用的是 MSP430Flasher-1.3.18、我遇到了一个问题、即如果我对.hex 文件(Intel-hex 格式)进行编程 、因为它可以使用相同的代码但在.TXT 文件(TI-TXT 格式)中正常工作。

任何人都将不胜感激。

谢谢。

我使用的命令:

// TI-TXT 没有问题
MSP430Flasher.exe -n MSP430G2xx3 -w TI_1811_APP.txt -e ERASE_SEGMENT -v -g -z [VCC、RESET]
//遇到问题
MSP430Flasher.exe -n MSP430G2xx3 -w TI_1811_app.hex -e ERASE_SEGMENT -v -g -z [VCC、RESET]
//控制台中的日志
检查可用的 FET 调试器:
找到 USB FET @ HID0008:COM7 <- Selected
正在初始化接口@ HID0008:COM7...完成
检查固件兼容性:
FET 固件是最新的。
正在读取固件版本...
调试器不支持3000mV 以外的目标电压!
将 VCC 设置为3000mV...完成
正在访问设备...完成
正在读取设备信息...
擦除检查失败。 未正确擦除内存段!
退出:3.
错误:无效参数
正在重置器件(RST/NMI)...完成
正在开始目标代码执行...完成
正在从设备断开...已完成
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我有几个问题需要了解这个问题:
    1.如何生成 Intel-Hex 文件?
    2.您使用哪种编译器? CCSTM IAR? 您使用哪个版本?
    3.它是否适用于 MSP430Flasher 的旧版本、例如1.3.17或1.3.16? 请在此处查找旧版本: software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您还有其他问题吗? 如果没有、我将很快关闭该线程。
    非常感谢!

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想您可以继续使用您的应用程序、因为您不再回复、所以我将关闭此帖子。
    如果您需要进一步的帮助、请随时再次进行评论、它将重新打开主题帖。

    此致、
    Andre