Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5438 您好!
我正在使用 MSP430F5438控制器。 我已经为 Continous Modbus 通信编写了代码。 它工作正常。 现在、如果发生电源故障、有时我长时间没有收到任何响应。 但是、如果我重新启动器件 、它会开始正常工作。
1.所以只有在我关闭电源和打开电源时才会出现问题。
2.加电期间的另一件事是、如果设备启动正常、则设备持续工作成功。 但是、如果器件未启动、则会连续发出错误(无响应)。 通过执行一些调试,我发现控制器正在持续重新启动,并且只在2-3秒内执行 main()函数中写入的4-5行,因此我没有得到任何响应。
我无法发现问题。 有什么想法吗?
此致、
Nimesh