Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2111
我们正在考虑将 MSP430FR2111器件用于我们的应用。
在此应用中、我们需要:
- 加电后快速(< 5ms)对引脚采样。
- 与主机系统通信(9600或19200波特);对于尚未定义的所用波特率、我们仍处于打开状态
对 IO 端口采样时、运行频率不必早于、但对于 USART 通信、我们确实需要在大约4%内匹配波特率。
具有 FLL 的 DCO 将满足2%的要求。 但 FLL 锁定时间的指定典型值为245ms、即很长。
器件描述符(TLV)包含一个 DCO 校准值。
- DCO 在使用该值时具有多大的容差
- 从 DCO 校准值开始时、FLL 锁定是否更快? (需要多长时间?)
欢迎提出任何想法