This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:如果 TI 计划在一个器件中支持4个传感器

Guru**** 2553800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/674311/msp430fr6047-if-ti-has-plans-to-support-4-transducers-in-one-device

器件型号:MSP430FR6047

大家好、团队、

我想知道 TI 是否有任何计划来打造一个集成模拟前端–超声波感应解决方案,该解决方案支持4 通道 传感器、

我的客户更喜欢使用交叉相关流量计多普勒 方法、因此他们需要在每个系统中使用4个换能器。

请提前告知、谢谢。

BR

Shai   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    我们的 TI 参考设计正在进行中、可扩展2个通道以支持4个传感器。 此设计具有外部功率级和附加增益、可测量大型管道中的流速。 我可以给你电子邮件地址吗? 此设计的作者将与您联系并向您介绍他的设计。  

    如果我的帖子有助于解决您的问题、请单击  验证答案    按钮 

    冬季、

    搜索 E2E! 您的问题可能已经得到解答!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然,我的邮件是 shai.b@telsys.co.il。
    亲爱的冬天,我真的很感激,谢谢。

    BR
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    我已将您的需求转发给4个传感器 TI 设计负责人。 他稍后将与您讨论。

    如果我的帖子有助于解决您的问题、请单击  验证答案    按钮 

    冬季、

    搜索 E2E! 您的问题可能已经得到解答!