请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP-EXP432E401Y 工具/软件:TI-RTOS
您好!
我有一个 GPIO 中断用于运行时配置:
GPIO_init(); //安装按钮回调 //GPIO_setCallback (Board_GPIO_MYBUTTONN、gpioButtonFxn0); //启用中断 GPIO_enableInt (Board_GPIO_MYBUTTON");
它运行良好、但如何将该函数添加到回调结构中?
GPIO_PinConfig gpioPinConfigs[]={ //…… GPIOMSP432E4_PP2 | GPIO_CFG_IN_pu | GPIO_CFG_IN_INT_RISING、 //…… }; // *回调函数指针数数数数数数数数数数组 *注意:引脚配置的顺序必须与之前 的顺序一致* 在 MSP_EXP432E401Y.h 中定义 *注意:不用于中断的引脚可从回调数组中省略至 * 减少内存使用(如果放置在 gpioPinConfigs 数组的末尾)。 */ GPIO_CallbackFxn gpioCallbackFunctions[]={ 空、// MSP_EXP432E401Y_USR_SW1 */ 空、// MSP_EXP432E401Y_USR_SW2 */ //此处添加什么内容? 以及如何向该回调函数添加索引? };