This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:如何对 msp430i2041进行编程

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2041
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/699860/msp430i2041-how-to-program-msp430i2041

器件型号:MSP430I2041
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430G2

我有一个 launchpad MSP-exp430g2修订版1.5  、它支持 Spy bi 有线接口、但没有连接 ti msp430i2041它看起来像是器件不受支持。 如何对 MCU 进行编程? 或者我使用什么工具 shouid?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    试一下吧-你会输什么呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我从 IAR 获得了"无法打开不支持的器件或器件"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    G2 Launchpad 中的 FET (编程器)非常有限-我记得只有 G2/F2 -并且不可现场升级。

    较新的(MSP430) Launchpad 具有可现场升级的"ezFET"编程器、支持几乎所有已知的 MSP430系列。 (新器件的升级是由 CCS 自动完成的、也可能是 IAR。)

    我模糊地记得、有些 Launchpad (FR2433?) 现已在 TI 商店以4.30美元的价格出售。 这可能是你的"吉兹莫盒子"的一件好事。