请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5994 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我在 MSP430FR5994 Launchpad 的回显 UART 示例上工作。 我可以用这个例子,但是当我试图发送自己的角色而不是回声时,它就不起作用了。 我接收无法检测到的字符。 我是否遗漏了任何东西?
#if defined (__TI_Compiler_version__)|| defined (__IAR_systems_icc_) #pragma vector=USCI_A0_vector __interrupt void USCI_A0_ISR (void) #Elif defined (__GNU__) void __attribute__(interrupt (USCI_A3_vector)))(不 支持 USCI_A3编译器#void! #endif { switch (__even_in_range (UCA0IV、USCI_UART_UCTXCPTIFG)) }{ USCI_NONE 案例:中断; USCI_UART_UCRXIFG 案例: while (!(UCA0IFG&UCTXIFG)); // UCA0TXBUF = UCA0RXBUF; //默认回波示例 UCA0TXBUF = TXData; // volatile unsigned char TXData = 1; //UCA0TXBUF = 0x0000; //UCA0TXBUF =计数; __no_operation(); 中断; 案例 USCI_UART_UCTXIFG:中断; 案例 USCI_UART_UCSTTIFG:中断; 案例 USCI_UART_UCTXCPTIFG:break; } }
此致、
Prudhvi Sagar