This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:是否可以使用 TI&#39的 USB VID?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/675133/msp430f5659-can-ti-s-usb-vid-be-used

器件型号:MSP430F5659

团队、

我的客户有以下问题:

我们目前正在研究一个将使用 MSP430F5659的项目、并且我们打算使用其 USB 功能。 我已经做了一些初步研究、我相信 LithiumWerks 可以免费使用 TI 的 USB VID、并获得 TI 分配给我们的 PID (也是免费的)、前提是我们不使用产品上的 USB 标识、并且我们使用 MSP430。 您可以确认这一点吗?

 

此外、对于已经具有 USB 支持或与 USB 堆栈良好集成的 MSP430F5659、您可以推荐哪些 RTOS?

谢谢、

Brian