Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 您好!
我的项目使用 MSP432E401Y。 我正在寻找一些示例代码来支持使用 UDMA 的 SPI 接口。 有人可以帮助吗?
谢谢、
李秋平
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y
您好!
我的项目使用 MSP432E401Y。 我正在寻找一些示例代码来支持使用 UDMA 的 SPI 接口。 有人可以帮助吗?
谢谢、
李秋平
您好、Amit
我在 CCS 中找到了一个示例:UDMA_DEMOSI_MSP_EXP432E401Y_nortos_CCS。 此示例对 UART 接口使用 uDMA。 我想将此示例代码从 UART 更改为 SPI。
我尝试运行示例代码、因为它最初是、我没有看到按照 自述文件中所述打印出10行统计数据。
然后、我将 UART1更改为 UART3、然后我看到输出了10个线路状态。 但"UART 传输"列始终显示"0字节/秒"。 以某种方式、未调用 UART ISR 例程。
我在这里有两个问题:
1.这是一个很好的基于和修改的示例以支持 SPI 吗?
2.为什么代码不能按预期工作,即 UART 接口不能按预期工作。 我甚至尝试添加连接 UART Tx 和 Rx 的导线、但仍然不起作用。
谢谢、
邱平