This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2033:监控数据

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/699850/msp430fr2033-monitoring-data

器件型号:MSP430FR2033

大家好、

是否可以在不停止程序运行的情况下观察 MSP430FR2033中的内部数据位置?

我的客户希望能够在外部条件发生变化时看到值变化,但不希望中断正常运行的时间。

这可以通过使用 Spy-by-Wire、JTAG 或其他形式的仿真器来实现吗?

或者、他们是否需要编写串行通信例程并定期转出最新值?

非常感谢、

塞尔吉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可由 SBW/JTAG 邮箱系统使用自由运行的目标器件来完成。 随着每个数据位置(邮箱)更新、新值将转储到 PC、而不会(任何)影响程序的运行。