This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F1121:针对升级的 BSL 编程器的建议

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F1121, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/673907/msp430f1121-recommendation-for-upgraded-bsl-programmer

器件型号:MSP430F1121
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

我有一个使用 MSP430F1121器件的旧设计、并且我一直使用第三方 BSL 编程器、该程序设计现已停产。 MSP-FET 是否支持此器件的 BSL 编程? 我找到了 MSP-BSL Rocket、但它已过时、不再适用于此器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicole、
    当然可以、请参阅 http://www.ti.com/lit/slau647的第5.6.3节


    下面是有关连接的主题: e2e.ti.com/.../509615
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、由于器件原因、您还需要在脚本下载中(在 DEPRACATED 文件夹中)使用 BSL2演示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他还可以使用 G2 Launchpad 和 G2231或 G2452作为 BSL 编程工具吗、如 SLAA535A 中所述?  正如您所说的、他将在 PC 上运行 BSLDEMO2.exe 来完成此部分。

    此外、我还拥有一个与 CP2102 USB 转串行适配器模块配合使用的 BSLDEMO2版本、这可能是最便宜的选择。

    现在该火箭已不能使用,这是否是官方的?  我没听说过。  但我发现 Mouser 将其列为过时产品、目前没有库存。  DigiKey 根本不会列出它。  但 Olimex 似乎提供10欧元。  我假设 TI 不销售它。

    "沃斯沃思先生、您已经过时了!  您已过时!"    (三)黄昏区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    理想情况下、我本来想尝试一下火箭、但正如您提到的 George、我也找不到当地的火箭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从 Olimex direrct 进行 oring 是否不适合您?
    www.olimex.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过采购部门可能很难、而且运输成本可能比器件本身更昂贵、因此当地的选择会更好。
    此外、它是否会很快过时? 我宁愿不使用在不久的将来无法获得的其他产品。
    另一个问题是、George 建议使用 G2 Launchpad 和 G2231或 G2452是否可行? 该文档未列出经此解决方案测试的 MSP430F1121。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicole、
    只有 Olimex 才能够回答这个问题、但我可以尝试向您发出 ping 命令。

    MSPG2解决方案也应该起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Cameron。 此外、我还将尝试 MSPG2解决方案。

    此致、
    Nicole
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicole、您是在处理最初的 F1121版本还是"A"版本?  我认为原始版本在使用 BSLDEMO2时需要使用"patch.txt"执行一些操作。  不确定这是如何工作的。

    如果您将 MSPG2 Launchpad 实验的结果发布在此处、我将不胜感激。

    我要重申的是、我认为您几乎可以将任何 USB 转串行适配器模块- FTDI、CP2102或 CH340 -与 BSLDEMO2搭配使用、并将相关驱动程序 但我想您需要我非官方版本的 BSLDEMO2 来实现这一目的(修复 DTR 或 RTS 的极性)。  以下是您想尝试的链接:

    https://github.com/gbhug5a/MSP430-BSL/tree/master/BSLDEMO-2.01c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 George。 我使用的是原始的 F1121。 我将订购套件并尝试启动并运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicole、
    我刚收到 Olimex 的答复,他们没有计划淘汰 BSL 火箭。 于是,Mouser 决定停止携带它。