This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F425A:执行 SD16多次时 MSP 重新启动

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/697018/compiler-msp430f425a-msp-reboot-when-do-sd16-for-many-times

器件型号:MSP430F425A

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的所有人:

我有一个新项目需要 SD16将模拟数据转换为数字数据。

为了获得容差范围最小的数据、我执行 SD16很多次并得到平均值。

在此过程中、我使用无符号长整型格式定义一个临时变量、该变量被使用或保存 SD16MEM 的结果。

完成该过程后、我将 临时变量的平均值计算为获取 SD16的时间。

我遇到的问题是、如果时间(在代码中定义为 SD16_Check_Time)高于40、MSP 将在 SD16的过程中重新启动。

导致状态的原因是什么?

如果我仍然需要很多时间来执行此操作、如何解决这个问题?

这是我用于获取 SD16的代码、

#define SD16_Check_Time 30
void GET_SD16_Data (void)
{
unsigned long temp_ad_value;
unsigned int temp_SD16;
unsigned short loop;

temp_ad_value=0;
for (loop=0;loop 

此致、

Yu-Chuan、Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想这里发生的情况是、您不会关闭看门狗计时器或不及时处理看门狗。 默认情况下、看门狗计时器在某个部件上处于开启状态、如果不使用该计时器、则需要进行服务或关闭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JH、

    我在程序开始时关闭了看门狗。
    如果看门狗未关闭、它也会自动重启、对吧?
    但是、如果 SD16操作的时间减少、它将不会重新启动。

    此致、
    Yu-Chuan、Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    您是否执行以下操作来关闭 WDT?

    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //停止 WDT 

    如果是、我们不必担心这里的 WDT。 然后、我建议进行一个 NMI ISR 并启用 ACCVIE 中断、以查看您是否获得 某种类型的闪存违反。  

    我没有看到任何可能导致您对您提供的代码产生问题的具体情况、但它不是完整代码。  

    此外、在论坛中发布代码时、请使用 按钮、以便在格式器中发布代码。 这样、它的格式化就可以更方便地查看。 我已修改了您的帖子、以反映这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、JH

    我将使用断点来检查状态。
    我应该注意到什么标志?
    如有必要、我可以发送代码。

    此致、
    于传陈
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关要检查哪些中断的更多信息、请参阅器件系列用户指南中的第2章。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、JH

    感谢您的盛情款待。
    我将检查它、如果有任何问题、我将创建一个新帖子。

    此致、
    于传陈