This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F167:驱动程序无法与 Windows 10配合使用

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F167, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/695544/msp430f167-driver-does-not-work-with-windows-10

器件型号:MSP430F167
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

你(们)好  

我有一个新的 MacBook Pro、并在它上面放置了 Parallels + Windows 10。 基于 USB2ANY 驱动程序的 GUI 工作正常。 但基于 MSP430F167的 GUI 无法正常工作。  

我已经阅读了有关此主题的几个主题、并从以下位置安装了所有驱动程序: http://www.ti.com/tool/mspds。

但它仍然不起作用--在器件管理器中,当 MSP430已连接并且无法使用从上面的链接下载的驱动程序进行更新时,我会看到一条警告。

请尽快为您提供帮助吗?

非常感谢、

哈里尼

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harini、

    您在这里使用的是哪种 GUI/工具?

    此致、
    Walter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Walter、

    我使用的是芬兰团队为客户开发的定制 GUI。 GUI 在 Windows 7、XP 等上工作正常

    谢谢、
    哈里尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、MSP 团队、

    我仍在等待您的帮助、以解决我在 Windows 10上遇到的驱动程序问题。 您是否有适用于 Windows 10的更新 MSP430驱动程序、您可以通过电子邮件或将其放入 TI 托存中进行下载并试用?

    谢谢、
    哈里尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    我需要查看您的原理图、以尝试确定哪个器件存在问题。  MSP430F167不是 USB MCU (它没有 USB 接口)、因此您必须在您拥有的硬件上使用某些其他器件进行 USB 连接、它是该器件的驱动程序、需要加以解决。  因此、我没有 MSP430驱动程序可供您解决此问题。

    此致、
    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈里尼

    正如我们所讨论的、MSP430F167器件不是 USB 器件、因此需要通过查看您使用的 USB 转串行 IC 以及如何在您的应用中配置驱动程序相关问题来解决。

    此致、
    Walter