This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:以太网 TLS

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/675030/msp432e411y-tls-on-ethernet

器件型号:MSP432E411Y

我知道我们目前有 wolfSSL。 路线图中是否会对 TLS v1.2提供软件支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、

    SimpleLink MSP432E4 SDK 支持 mbedTLS v2.5.1。 此版本的 mbedTLS 支持 TLS 1.2。

    在 SimpleLink MSP432E4 SDK 的文件"./source/ti/third_party/mbedTLS/include/mbedtls/config.h 中、查找启用或禁用 TLS 1.2支持的"MBEDTLS_SSL_PROTO_TLS1_2"。

    谢谢、
    SAI