This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432P401R:适用于 Wi-Fi 和 BLE 连接的兼容型 Booster Pack

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120BOOST, CC3120, MSP-EXP432E401Y, MSP432E401Y, CC2650, BOOSTXL-CC2650MA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/673062/msp-exp432p401r-compatible-booster-packs-for-both-wi-fi-and-ble-connectivity

器件型号:MSP-EXP432P401R

Namaste Reader、

对于我们产品的 POC (概念验证)、我们需要结合 Wi-Fi 和 BLE 连接。 为简化 POC,我们正在考虑 使用 SimpleLinkTmMSP432P401R LaunchPadTm开发套件(MSP-EXP432P401R)以及 SimpleLinkTmWi-FiRegisteredCC3120无线网络处理器 BoosterPackTm插件模块(CC3120BOOST)和 TI SimpleLinkTm低功耗 BluetoothRegisteredCC2650XL-BOOST 插件模块(CC2650MA-STXL-BOOST)。

但是、会导致不兼容问题、如下所示。 两个 Booster Pack 使用4个公共引脚、导致不兼容。

问题:

1.是否可以(基于硬件或软件)解决使用 Wi-Fi 和 BLE Booster Pack 以及上述 launchpad 组合的问题?

2. TI 可提供哪些 解决方案来将 Wi-Fi 和 BLE 连接整合到产品中? 这将与 MCU 和我们的特定于产品的硬件集成。 因此、最好使用开发套件。

谢谢|此致、

Dipen Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以提供其他连接并利用其他通信资源连接两个 Booster Pack。 此外、您需要将这两个插件合并在一起。 如果需要、您可以移至更大的存储器器件、如 MSP-EXP432P4111。 另一种可能是 MSP-EXP432E401Y。 我将查看并查看我是否可以找到一些具体示例。

    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    MSP-EXP432E401Y 是正确的器件/工具、但是、我们目前没有任何示例可将 WiFi 和 BLE 插件引入同一应用。 这是在几个项目上完成的、但目前没有发布任何内容。

    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Namaste Chris、

    感谢您建议将 MSP-EXP432E401Y (SimpleLinkTm以太网 MSP432E401Y MCU LaunchPadTm开发套件)作为集成 Wi-Fi 和 BLE 功能的正确器件/工具。

    有趣的是、MSP-EXP432E401Y LaunchPad 提供了连接2个 Booster Pack 的配置。

    在这方面、如果两者兼有、则请求您确认、
    - SimpleLinkTmWi-FiRegisteredCC3120无线网络处理器 BoosterPackTm插件模块(CC3120BOOST)和、
    - TI SimpleLinkTm低功耗 BluetoothRegisteredCC2650模块 BoosterPackTm插件模块(BOOSTXL-CC2650MA)
    与 MSP432E401Y MCU LaunchPadTm开发套件兼容。

    能否将这2个 Booster Pack 中的每一个直接插入 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 上提供的2个40引脚插件?

    我完全理解我将不得不使用该软件、因为目前 TI 尚未提供任何现成的示例。

    谢谢|此致、
    Dipen Shah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dipen Shah、您好!
    是的、正确。 您可以将两个 Booster Pack 中的每一个都插入 MSP-EXP432E401Y Launchpad 上提供的两个单独插件中。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Namaste Chris、

    感谢您的确认。 非常感谢。 祝您好运!

    谢谢|此致、
    Dipen Shah