请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2433 我需要在板上放置一个小型微控制器来进行外设管理。
我以前没有使用过 MSP 器件、因此请原谅这个基本问题!
我想使用 UCA0RXD、UCA0TXD、USA1TXD 和 USA1RXD 与通信模块连接、并通过 USB 为我的笔记本电脑提供调试接口。
我还想使用 P1.1上的 PWM
我是否可以根据我的配置方式将所有其他未使用的引脚用作输入或输出引脚-引脚为 P1.0、P1.6、P1、7、P2.4、P2.7、 P1.3、P1.2、P2.2、P3.2、P3.1、 P2.1和 P2.0
我想知道是否可以松动对 P1.1上的 PWM 计时器使用的某些引脚的访问?