This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430FR4133:开箱即用的软件包

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/674448/ccs-msp-exp430fr4133-out-of-box-sw-package

器件型号:MSP-EXP430FR4133
主题中讨论的其他器件:MSP430FR4133

工具/软件:Code Composer Studio

我在这个开发套件的项目上遇到了问题。

我已经安装了软件包、CCS 7.3并下载了实现。

 如何正确打开开箱即用项目? 我只能看到此文件-包含以下内容的 OutOfBox_MSP430FR4133.projectspec:


   <project compilerBuildOptions="-I${PROJECT_LOC}/driverlib/MSP430FR2xx_4xx --advice:power="all" -g"
            DEVICE ="MSP430FR4133"
            name="OutOfBox_MSP430FR4133"
            enableHexTool="true"
            hexBuildOptions="--ti_txt">
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   

感谢你的帮助

此致

Jiri Antos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiri、

    从 Code Composer Studio 中、从顶部菜单"Project>Import CCS Project"中进行选择、然后导航到.projectspec 文件所在的目录。

    或者,从顶部菜单“文件>从文件系统或存档导入项目,然后指向目录”中进行选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这是一条消息、我在导入项目时会得到什么。

    此致

    Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiri、

    嗯、我有 CCS 7.4并下载了开箱即用固件、导入后没有问题。
    我转到了负责维护演示的软件团队、他们在 CCS 7.3上进行了试用、也对他们适用。

    出于好奇、您是否在默认目录中安装了 CCS 7.3或指定了自定义目录?

    您可以尝试检查7.3的更新并应用它们,或者安装7.4并进行尝试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dennis:

    我安装了 CCS 8.0.0。 情况与前一版本相同。
    我将开箱即用的打包程序解压缩到不同的文件夹(c:\而不是 c:\ti)。
    导入开箱即用项目没有任何问题。

    谢谢你

    此致

    Jiri