This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5869:适用于 MSP430FR5869的破损玻璃检测器

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2274, MSP430FR5869, BOOSTXL-AUDIO, MSP430FR6047, MSP430FR59941, MSP430FR5994, MSP-EXP430FR5994, MSP430FR6037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/671992/msp430fr5869-glass-breakage-detector-for-msp430fr5869

器件型号:MSP430FR5869
主题中讨论的其他器件:MSP430F2274BOOSTXL-AUDIOMSP430FR6047MSP430FR59941MSP430FR5994MSP-EXP430FR5994MSP430FR6037

尊敬的先生:

根据 http://www.ti.com/lit/an/slaa389/slaa389.pdf 文章 ,MSP430F2274可以使用 2个内部放大器 OA0和 OA1来处理破损玻璃检测器功能。

我还想为 MSP430FR5869实现破损玻璃检测器功能。 但 MSP430FR5869没有任何内部放大  器、因此我按照文章为 MSP430FR5869的破损玻璃检测器设计放大器部分。

 e2e.ti.com/.../glass_2D00_breakage-detector-for-MSP430FR5869.pdf

您能帮我查看原理图并回答一些问题吗:

通过设计、MSP430FR5869 可以运行破损玻璃检测器功能?

2.如何检测其他声音,如婴儿哭泣的声音...?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的儿子:
    非常感谢您的查询。
    我不确定选择 MSP430FR5869用于玻璃检测器应用的原因、因为您的设计建议中明显使用的唯一功能是集成在该衍生产品中的 ADC。

    但让我们首先关注您的设计审查请求。 首先、我必须做一个与设计审查相关的通用声明。 您必须记住、我们的审查不能涵盖您的设计的所有必需方面、您需要对您的设计负责、无论我们对您的设计有何评论、都必须在验证和测试您的设计时应用常用的良好做法。
    为了具体评论建议的原理图、我可以做以下评论:

    -我缺少应用程序的电源部分。 根据标签、当麦克风连接到3.3V 时、您似乎打算为 MSP430提供1.8V 的电源。 MSP430的1.8V 是一个问题、原因有多种。
    a)集成 SVS 在加电时默认处于激活状态。 数据表中的额定阈值限值为1.77V-1.99V。 这意味着在最坏的情况下、器件需要1.99V 的电源电压才能运行。
    b)根据原理图、您将使用内部基准运行 ADC。 使用1.8V 电源时、只能使用1.2V 基准电压、这将最大 ADC 范围限制为0V-1.2V 这意味着电压摆幅非常低。
    C)不建议在额定电源电压范围的限值下运行器件、因为最小电压为1.8V、并且通常使用典型值为的 LDO。 +/-5%容差、您很容易超出规格、并且没有任何电源电压降的裕度。

    -第一个 OPA 电路设置不正确。 它由 GND (负电源电压)和3.3V (正电源电压)供电。 OPA 的正输入没有偏置、与麦克风的连接仅为交流耦合。 这意味着、OPA 会将输入的正信号钳制到 GND、并且只有负波部分在输出端可见。 与我们的 MSP430F2274应用示例一样、您需要通过基于电阻器的偏置网络将正输入设置为 OPA 电源范围的一半。

    一般而言、我建议您使用具有集成 LEA 模块的 MSP430。 这是一个非常强大的算术函数支持模块、它可以极其有效地执行大量数学处理。 它还支持 FFT。 因此非常适用于破损玻璃和其他声音处理等应用。 集成了 LEA 的衍生产品包括 MSP430FR6037、MSP430FR6047、MSP430FR5994、MSP430FR59941以及其他一些存储器和封装变化。 还有一些有关与 MSP-EXP430FR5994和 BOOSTXL-AUDIO 搭配使用音频处理的应用示例。

    以解决您的第二个问题。 一般而言、很难识别您想要检测的声音的一些特征属性。 在这里、我可以提出一些最高级别的建议、以查看此类信号的时间和频率分布、尝试找到比较常见因素、例如不同婴儿的哭泣声音。

    链接至破损玻璃页面 www.ti.com/.../glass_break_detector

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的评论和评论。

    我将从您的意见中考虑并修复问题。

    在当前的设计中、MSP430FR5869可与1.95V 电压搭配使用(仅1.8V 电压轨标签、不正确)。  

    目前、我的产品正在使用 MSP430FR5869。 我们希望 为修订版2添加破损玻璃检测器功能。 重复使用 MSP430FR5869时、软件不会浪费更多的开发时间。 此外,另一个问题是价格。 MSP430FR5869的价格比 MSP430FR5994和其他产品的价格便宜。