This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:适用于 MSP432的 DLMS 库?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/674793/msp432p401r-dlms-library-for-msp432

器件型号:MSP432P401R

您好!

我正在定制板上使用 MSP432P401R 处理器。 我看到有用于 MSP430的 DLMS 库、但有用于该处理器的吗?  我们需要它来从电表读取数据。

此致、

Ugljesa。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ugljesa、

    到目前为止、我们的 MSP432器件还没有该库。 我将查看我们有关此库的计划、并返回给您。

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。