This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-AFE253S:正在寻找汽车兼容的电表设计

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779A, MSP430I2040, MSP430G2553-Q1, MSP430G2453-Q1, MSP430G2231-Q1, MSP430F2272-Q1, MSP430G2201-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/697884/evm430-afe253s-looking-for-automotive-compatible-e-meter-design

器件型号:EVM430-AFE253S

大家好、团队、

我对 与 EV/HEV 应用兼容的电表(直流)有要求、您有什么建议吗?

谢谢、此致、

Shai   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    请查看 我们其他 MSP430 网页上的计量和监控 MCU 部分、您将看到一些建议、例如 MSP430F6779A 或 MSP430i2040。

    请注意、这些器件未经汽车认证。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Britta、感谢您的意见。
    但汽车级是此项目的强制性要求。
    还可以考虑-40到140的组件温度。

    能否找到任何具有汽车级且具有 LCD 驱动器并能够测量 EV/HEV 应用中电池电压和使用电流的合适器件?

    我希望能得到迅速的答复
    电源
    我曾尝试在 TI 网站上找到汽车级 MPS430、但没有成功、尽管我知道有用于 Ex 的 MPS430。 MSP430G2553-Q1、但是它没有显示在组件比较表中(请见下面的链接)
    www.ti.com/.../products.html

    谢谢、您也能与适用于汽车应用的 MSP430列表分享。

    尊敬您:
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    MSP 组不支持这些器件、而是一个不同的组。 这就是它未显示在比较表中的原因。

    通过 wuick 研究、我找到了 MSP430G2333-Q1、MSP430F2272-Q1、MSP430G2553-Q1、MSP430G2453-Q1、MSP430G2231-Q1、MSP430G2252-Q1、MSP430G2201-Q1。

    这些器件不支持高达140度的温度、如数据表所示。

    遗憾 的是、MSP430可能不是满足 Q100、LCD 和高温等汽车要求的最佳选择、我建议查看混合动力/电动和动力总成系统网页。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我明白了。
    此致、
    Shai