This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430FR5994:MSP430FR5994中的 MSP-FET430UIF 已在使用错误

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/671486/ccs-msp-exp430fr5994-msp-fet430uif-is-already-in-use-error-in-msp430fr5994

器件型号:MSP-EXP430FR5994
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5994MSP-FET430UIFCCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

SIR 我在我的 MSP430FR5994 Launchpad 中的 Windows 和 Ubuntu 17.10中运行一个代码、并显示此错误消息

初始化仿真器时出错:MSP-FET430UIF 已在使用中

请建议我的解决方案、因为由于两个操作系统上的错误、我无法在 MSP 上运行任何单个代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prakhar
    您可以引用这些线程
    e2e.ti.com/.../367630
    e2e.ti.com/.../411686
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复

    但我现在无法在窗口中执行此操作、因此我希望得到您对窗口的指导
    此外、如果我能够知道该误差的实际原因
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 Ubuntu 中以 root 身份运行 CCStudio。 即
    首先、关闭 Code Composer Studio、然后运行:
    > CD /home/user-name/ti/ccsv6/eclipse
    > sudo CCStudio
    它解决了我的问题。