This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5994:适用于 CCSTM 的 Crypto-Bootloader 示例项目

Guru**** 2595160 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/698753/ccs-msp430fr5994-crypto-bootloader-example-project-for-ccs

器件型号:MSP430FR5994

工具/软件:Code Composer Studio

我一直在查看《Crypto-Bootloader 用户指南》(SLAU657)、并想为我的 MSP430FR5994试用一下。  但是、Crypto-Bootloader 示例项目是一个 IAR 项目、我将使用 Code Composer Studio 7.2版。  我一直在尝试找到一些将这个项目从 IAR 移植到 CCS 的相关指南、但是我发现的所有细节都是针对 CCS 版本5或更早版本。

TI 是否有在 CCS 中运行的此示例项目的副本?  如果没有、是否有一个介绍如何将 IAR 项目移植到 CCS 的最新指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    此示例工程没有 CCS 版本。 但我可以与原始作者核实、看看他是否可以发布 CCS 版本。

    B.R
    冬季