This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:关于用于超声波燃气流量计的 SNAA284A 模拟设计

Guru**** 2554970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/698948/msp430fr6047-about-the-snaa284a-analog-design-to-ultrasonic-gas-flow-meter

器件型号:MSP430FR6047

您好,

我阅读了应用报告《Bahram Mirshub 的 SNAA284A 晶石》。 这是一个非常好的文档。 但是、我仍然需要更多帮助来了解如何以差分方式设计接收器电路。 在应用报告中、作者说可以设计一个电路来使阻抗与发射电路匹配。

@Bahram Mirshab  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的发帖! 我已将您的问题转交给超声波专家。 他在为你提供支持。