Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2111, MSP430FR2311
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2111 主题中讨论的其他器件: MSP430FR2311
您好!
我已经在向上计数模式下初始化了计时器 B 并实现 了 TIMER0_B1_vector ISR、以便截取计时器回绕。
我在 ISR 中放置了一个断点、并注意到每次触发断点时、TBR 都会略微增加 (3/4计数)、就好像 TBIFG 从未复位并不断 触发 ISR 一样。
用户指南提到 "任何对 TBxIV 寄存器的访问、读取或写入都会自动复位最高优先级的挂起中断标志。 "我看不到发生了什么...
感谢您的任何建议。