请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2033 工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 Sirs:
我使用 MSP430FR2033来获取 ADC 值、但我发现我的 ADC 值大约为40步长、大约为100mV。
我的 ADC 输入是电源、我还通过示波器检查我的 VDD 是否没有抖动。 根据我在其他 MCU 上的经验、ADC 值应该非常稳定。
当我测试此问题时、我没有切换到不同的通道、每10ms 获取一次数据、但仍然看到此问题。
下面是我的配置:
ADCCTL0 &=~ADCENC; ADCCTL0 |= ADCSHT_2 | ADCON; ADCCTL1 |= ADCSSEL_3 | ADCSHP; ADCCTL2 |= ADCRES; ADCIE |= ADCIE0; PMMCTL0_H = PMMPW_H; PMMCTL2 |= INTREFEN; while (!(PMMCTL2 & REFGENRDY));
有什么建议?