This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2274:Spy-bi Wire 编程

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2274, MSP-TS430DA38

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/698772/msp430f2274-spy-bi-wire-programming

器件型号:MSP430F2274
主题中讨论的其他器件: MSP-TS430DA38

我想配置 MSP430F2274及其评估板、以便使用2线 Spi-bi 线法对其进行编程(使用 code composer studio)。 我当前使用的调试器/编程器是 MSP MCU。 我正在从4线 JTAG 方法切换到 SpY-bi 线、我不确定如何在 Code Composer Studio 中重新配置评估板/编译器。 为了实现这一目标、我是否需要遵循特定的协议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amanda、

    您能否确认您正在与 MSP430F2274器件搭配使用的特定评估板? 它是 MSP-TS430DA38目标板吗?

    如果是这种情况、则确保 JP4 - JP9位于 SBW 行(引脚1和2)中、并在 CCS 中启动另一个调试会话。 CCS 将自动检测 SBW 是用于与器件通信的连接。

    此致、

    标记-
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是 MSP-TS430dA38目标板。 我尝试将 JP4-JP9重新定位到引脚1和2、但当我尝试将代码编译到 MSP 时、CCS 无法识别 MSP 已连接
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amanda、

    您能否共享 CCS 无法识别连接的器件时收到的错误或消息的屏幕截图? 是否可以确认电源跳线 JP1设置为 INT 而不是 EXT?

    此致、

    标记-